结果:找到"2.4G 无线测温",相关内容1000条
- Si24R2F+畜牧耳标测体温开发资料
- Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控、自动唤醒间隔功能;发射功率由7dBm增加到12dBm,距离更远;关断电流由700nA降到500nA,功耗更低。可兼容Si24R2E,性能更加强悍。Si24R2F+数据手册_V0.2.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 无线测温 发帖人:动能SJ 发帖时间:2023-09-05 14:49:00
- Si24R2NTC测温使用说明
- 每个NTC电阻都有RT表,标签发送NTC电阻采样的温度值,阅读器收到ADC值,根据ADC-T的表查找温度,ADC-T表的计算如下公式:[RT表]*(𝑅𝑇𝑅𝑇+𝑅∗1024)=[ADC-T表](1.1)如果测量体温,25摄氏度时𝑅𝑇𝑅约等于1.65。且在对精度要求高的场合,R采用0.1%精度,𝑅𝑇采用0.1%或者0.5%精度的电阻。SI24R2F_NTC测温使用说明.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G.测温 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-10-28 15:08:00
- 导览机/芯片方案2.4G无线射频芯片
- 导览机是全自动,采用的是RFID-2.4G分布系统设计,在展览馆,参观者无须任何操作,每走到一讲解点附近会自动感应并推送讲解音频的内容介绍。什么是2.4G,2.4G是一种无线技术,是全世界公开通用使用的无线频段,由于其频段处于2.400GHz~2.4835GHz之间,所以简称2.4G无线技术。在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。由于导览机使用领域的特殊性,因此它需要具备以下的一些特性:1、必须是无线的。因为使用的场景是人流量较大及流动性强,所以必须是无线的;2、抗干扰能力要强。景区的人流量大,因此面对人的干扰、手机信号、WiFi及其它环境的干扰是不可避免,所以抗...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G无线射频芯片 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-06 23:19:00
- SI24R2F+与SI24R2F资料开发对比
- SI24R2F+vsSI24R2F优化升级:·优化射频性能·增加NTC测温·增加自动唤醒间隔·优化蓝牙性能Si24R2F+是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。 Si24R2F+采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 Si24R2F+针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 测温.2.4G.标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-02 13:55:00
- SI24R2F2.4GSOC技术开发资料
- Si24R2F是一颗工作在2.45GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。内部集成高PSRR的LDO电源,保证-3.6V宽电源范围内稳定工作。应用原理图:Si24R2F采用GFSK数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SOC 2.4G 内置测温 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-01-15 09:11:00
- SI24R2H引脚图集成NVM的低功耗2.4GHz125KHZ测温GFSK开发资料
- Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHz接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种发射数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。Si24R2H内置三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GH...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4GHz 125KHZ 测温 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-12-10 12:05:00
- Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHz接收开发资料
- Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHz接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种发射数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。Si24R2H内置三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GH...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G SOC 125KHZ 温度检测 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-11-20 15:20:00
- SI24R2F一款冷链产品专用传感2.4G
- 主要以2.4G为主做标签,各色各样的2.4G国产芯片渐渐的能满足这块RFID领域。但是作为RFID的推动领导者,深圳市动能世纪科技有限公司专注于超低功耗无线射频收发IOT解决方案芯片结合中科微2.4G产品在向市场推出新款RFID芯片,满足客户的同时对客户产品提出Costdown以及升级方案。针对电动车防盗车、校园卡的SI24R2E单发内置MCU,出了一款针对冷链产品SI24R2F,性能上大大的提升。内置64次可编程NVM存储器,睡眠电流更是大大降低只有200mA。另外还增加了温度报警功能和按键功能,在SI24R2E的基础上在增加两个IO口,满足广大客户的产品需求。SI24R2F与R2E是完全...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G,测温IC 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-01-10 13:47:00
- 无线充测试架,无线充老化检测器,无线充充电异物检测架找至为芯科技
- 无线充测试架,无线充老化检测器,无线充充电异物检测架支持5V,9V充电检测
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 无线充测试架 无线充老化检测器 无线充充电异物检测架 发帖人:至为芯科技 发帖时间:2018-04-23 10:55:00
- 2.4G无线射频方案--SI24R1研发经验分享
- Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Si24R1 2.4g无线射频 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-08 10:45:00
返回